This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE20408EVM:DAC 输出电压纹波

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE20408, AMC7908

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1403243/afe20408evm-dac-output-voltage-ripple

器件型号:AFE20408EVM
Thread 中讨论的其他器件:AFE20408AMC7908

工具与软件:

您好!

我们将 AFE20408评估为 PA 偏置、并且想知道 DAC 输出上的预期电压纹波是多少。

谢谢!

Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang Fan:

    DAC 输出噪声约为70µVpp μ V、输出噪声密度为700nV/sqrt (Hz)。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin。 感谢快速响应。 我使用 EVM、观察到的纹波要高得多。 您能建议您用于此测量的设置和设备吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang Fan:

    您使用哪些电压电源作为输入? DAC 对输入噪声具有大约60dB 的抑制、但如果您的输入噪声特别大、DAC 将会反映这一点。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin。 谢谢。 我认为这不再是一个问题。 另一个问题是 AFE20408和 AMC7908之间的主要区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang Fan:

    AFE20408是一款扩展工业范围器件、可在-55C 到150C 的温度范围内运行。 此外、它还有一个名为 PAON 的"电源正常"引脚。

    AMC7908的额定温度范围为-40至150C、没有该 PAON 引脚。  

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、感谢您提供的信息。 我们对 AMC7908器件感兴趣、但无法在网站上找到详细数据表。 请您提供或者告诉我可以在哪里找到它。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang Fan:

    您可以使用此链接请求查看 AMC7908数据表和其他信息:

    ti.com/secureresources/AMC7908-DESIGN

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!
    Erin