This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:帮助我验证 ads1256电路设计验证

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1406197/ads1256-help-me-verify-ads1256-circuit-design-verification

器件型号:ADS1256

工具与软件:

大家好、我设计了 PCB、但经过实际测试、我发现图中 AIN0-8和 IN0-8的位置是相反的。 信号源应从 R 端进入、从 RC 端子输出。 这是一个有效的低通滤波器。

是这样吗? 或者是否应该有不同的设计方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    是、您在第二张图(4)中的配置正确。  输入端应在电阻上、输出端(连接到 ADC 输入引脚)应在 RC 结处。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用