This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:nPWDN nRESET 引脚使用情况和单端输入配置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1405919/ads131e08-npwdn-nreset-pin-usage-and-single-ended-input-configuration

器件型号:ADS131E08
主题中讨论的其他器件: ADS131M08

工具与软件:

您好!

我目前正在开发一个基于 ADS131E08 ADC 的数据采集系统。 我有两个问题:

1.不使用 nPWDN 和 nRESET 引脚、因为要在应用中节省能源、会完全禁用电源。
这种情况下、两个引脚应如何连接? 您能否让它们悬空、还是必须将它们拉至 DVDD 上、如果是、您可以直接这样做还是必须使用外部上拉电阻?

2.第二个问题涉及单端信号的输入配置。
在我们的应用中、仅使用0至5V 范围内的单端信号。 根据我对数据表的理解、由于共模输入范围、无法像 ADS131M08那样将负输入连接到 GND? 因此、我必须将负输入连接到2.5V 电位、然后还可以用我的0-5V 输入信号覆盖 ADS131E08的整个动态范围?

我想提前感谢你的帮助:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nico、

    1. 在这种情况下、您应该将这两个引脚连接到 DVDD。  选项;如果您更希望灵活地进行硬件调试、则可以使用每个引脚上的10k Ω 上拉电阻器将这些引脚中的每个引脚连接到 DVDD。  另外请注意、由于您没有使用 nRESET 引脚、因此在上电后、您应发送 RESET 命令来正确初始化所有寄存器。  请参阅数据表的第11.1节以及图65。

     对于单端输入、您需要将 INxN 连接到1/2 Vs 或2.5V。  但是、由于内部 PGA 共模范围、您将具有额外的余量限制。  在 INxN=2.5V、AVDD-AVSS=5V 的情况下、INxP 将被限制在0.3V 到高达4.7V 的范围内。  任何超出此范围的电压都将导致测量误差。  为了支持0V 至5V 电压、您需要使用电阻网络对输入进行电平转换。  下面是有关如何执行此操作的一个示例。

    使用上述电阻值、ADC 将看到0V 至5V 输入的差分输入电压为-2V 至+2V。  如果您需要高输入阻抗、则需要具有负电源电压的缓冲放大器来准确支持0V 输入。  尽管轨到轨 IO 放大器可以使用单电源支持低至0V 的输入、但放大器的输出在小于约0.1V 的输出电压下将不呈线性。  在这种情况下、要支持0V 至5V 电压、放大器需要由大约-0.2V 和+5.2V 的电源轨供电。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用