This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC10D1500:600MHz 至2GHz 频段的 HD2、HD3图

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600, ADC10D1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1394543/adc10d1500-hd2-hd3-graph-for-the-band-600mhz-to-2ghz

器件型号:ADC10D1500
主题中讨论的其他器件:ADC10D1000、ADC12D1600

工具与软件:

您好!

请提供以下频段的 SFDR、HD2、HD3数据。

1.600MHz 至2GHz

此致、

Sarojini R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarojini:

    请参阅数据表中的图53以了解 SFDR 与输入频率间的关系。 遗憾的是、没有该器件 HD2/3与输入频率的关系图、因此"转换器电气特性"表中的数据是我们所能提供的最佳数据、尽管范围仅为100MHz 至750MHz。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请为以下 器件ADC10D1500提供经测试的数据

    频率 BW = 600至1.4GHz

    步长= 0.5GHz

    MODE =非多路信号分离器非 DES 模式

    参数= ENOB、SNR、SFDR、SINAD、THD、 第二次伤害,第三次伤害。

    此致、

    Sarojini R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarojini:

    EVM 平台非常旧、在连接到 PC 时遇到一些问题。

    我们已找到获取数据的 ADC10D1000。 这就足够了吗?

    不过、数据的采样率为1000MSPS。

    我的假设是您会希望采样率为1500MSPS?

    请提供此详细信息? 因为原始请求未预先提供。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    采样频率为1300MSPS。

    您能否尝试解决问题并提供上述规格的数据?

    此致、

    Sarojini R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarojini:

    我们正在努力解决这个问题、我们有另一个选择在下周尝试。

    我会向您发布有关收集数据的结果。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarojini:

    我们明天应该会有一些数据。

    我们找到了一种方法来 为您检索这些数据。

    持续关注。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarojini:

    我们以为我们有一个解决方案,但这仍然没有解决。

    此时、我只能按照您上述要求的采样率、使用 ADC12D1600器件获取您申请的特定数据。

    请提供建议。

    此致、

    Rob