This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1418EVM:与 ADC3443还是 ADS4242 EVM 兼容?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4242, ADC3443, TSW1418EVM, TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1405698/tsw1418evm-compatible-with-adc3443-or-ads4242-evms

器件型号:TSW1418EVM
主题中讨论的其他器件:ADS4242ADC3443TSWDC155EVM

工具与软件:

您好!

TSW1418EVM 是否与 ADC3443或 ADS4242 EVM 兼容? 如果没有、那么评估 ADC3443或 ADS4242的最佳途径是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas

    否、TSW1418EVM 有一个 FMC 连接器、而较旧的 EVM 有一个 Q 条连接器。  我们有一个适合大多数旧版 EVM 的插入器、并将引脚从 Q 带路由到相应的 FMC 引脚、然后这些引脚将与 TSWDC155EVM 配合使用。  我来验证一下这些 EVM 的引脚排列是否与当前插入器兼容。

    此致、

    Geoff