This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834EVM:低级配置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1406590/amc7834evm-low-level-configuration

器件型号:AMC7834EVM

工具与软件:

嗨、团队:

我的 客户正在评估 AMC7834EVM、

但是、如果执行"全部读取"、则所有寄存器显示为 0xFFFF。

您能帮助解决这个问题吗?

 评估设置如下。

PC - SDM-USB-DIG - AMC7834EVM

电源:

  • VDD:5.0V
  • VCC: 常闭
  • VSS: 常闭
  • IDVDD:3.3V

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和之山、

    该器件可能需要为 VCC 和 VSS 电源供电才能使 SPI 正常工作。 请将 VCC 连接到5V 并将 VSS 连接到 GND、然后重试。 我需要订购电路板以便自己对其进行测试。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和之山、

    我已经向设计人员确认、至少需要为 VCC *或* VSS 供电才能获得 SDO 输出。 请尝试前面的建议、看看这是否适合您。

    谢谢!
    Erin