This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7516EVM:运行 Latte GUI 时出现问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7516EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1404114/tx7516evm-problem-running-the-latte-gui

器件型号:TX7516EVM

工具与软件:

您好!

我已经尝试为 TX7516EVM 安装并运行 Latte GUI (v1.4)、但当我尝试运行已安装的应用时、会遇到以下问题:

Windows PowerShell
版权所有(C) Microsoft Corporation。 保留所有权利。

尝试新的跨平台 PowerShell https://aka.ms/pscore6 [aka.ms]

PS C:\Program Files\Texas Instruments\TI-Latte-TX7516\bin>.\latte.exe
[32124] PyInstaller 引导加载程序3.x
[32124]加载器:可执行文件为 C:\Program Files\Texas Instruments\TI-Latte-TX7516\bin\latte.exe
[32124] loader:HOMEPATH 为 C:\Program Files\Texas Instruments\TI-Latte-TX7516\bin
[32124]加载程序:_MEIPASS2为 NULL
[32124] loader:archivename 为 C:\Program Files\Texas Instruments\TI-Latte-TX7516\bin\latte.exe
[32124] loader:无需提取文件即可运行;将 extractpath 设置为 HOMEPATH
[32124]加载器:SetDllDirectory (C:\Program Files\Texas Instruments\TI-Latte-TX7516\bin)
[32124]加载器:已在子级中-正在运行用户的代码。
[32124]加载器:Python 库:C:\Program Files\Texas Instruments\TI-Latte-TX7516\bin\python27.dll
[32124]加载器:从 Python 库加载的函数。
[32124]加载器:操作环境(sys.path、sys.prefix)
[32124]加载器:sys.prefix 为 C:\PROGRA~1\TEXASI~1\TI-LAT~1\bin
[32124] loader:设置运行时选项
[32124] loader:初始化 python
[32124]加载器:覆盖 Python 的 sys.path
[32124]加载器:post-init sys.path 为 C:\Program Files\Texas Instruments\TI-Latte-TX7516\bin
[32124]加载器:设置 sys.argv
[32124]加载程序:设置 sys._MEIPASS
[32124]加载器:从 CArchive 导入模块
[32124]加载器:提取的结构
[32124]加载器:callfunction returned...
[32124]加载器:提取 pyimod01_os_path
[32124]加载器:callfunction returned...
[32124]加载程序:提取 pyimod02_archive
[32124]加载器:callfunction returned...
[32124] loader:提取 pyimod03_imeiners
[32124]加载器:callfunction returned...
[32124] loader:使用 Python 模块安装 PYZ 压缩包。
[32124] loader: PYZ archive: Latte
[32124]加载程序:运行 pyiboot01_bootstrap.py [pyiboot01_bootstrap .py]
[32124]加载器:运行 pyi_rth__tkinter.py [PYI_Rth__tkinter.py]
[32124]加载器:运行 pyi_rth_pkgres.py [PYI_Rth_pkgres.py]
[32124]加载器:运行 pyi_rth_win32comgenpy.py [PYI_Rth_win32comgenpy.py]
[32124]加载器:运行 pyi_rth_mplconfig.py [PYI_Rth_mplconfig.py]
[32124]加载器:运行 pyi_rth_mpldata.py [PYI_Rth_mpldata.py]
[32124]加载器:运行 pyi_rth_multiprocessing.py [PYI_Rth_multiprocessing.py]
[32124]加载器:运行 pyi_rth_qt4plugins.py [PYI_Rth_qt4plugins.py]
Qt:检测到未测试的 Windows 版本10.0!
[3224]加载器:运行 latteExec.py [latteexec.py]
回溯(最近的呼叫最后):
 文件"core\latteExec.py [latteexec.py"、第75行
 在 runAsterix 中的第13行、文件"core\latteExec.py [latteexec.py]"
 文件"core\init__中的 asterixGUI.py [asterixgui.py]"、第152行
 loadCurrentBuffer 中的"core\CurrentBuffer\asterixGUI.py [asterixgui.py"第689行
IOError:[errno 22]无效模式("w")或文件名:""
[32124]无法执行脚本 latteExec
[32124]加载器:好的。
[32124] loader:清理 Python 解释器。
PS C:\Program Files\Texas Instruments\TI-Latte-TX7516\bin>