This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:はんだ付け条件 μ A

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1405194/tps63060

器件型号:TPS63060

工具与软件:

こんにちは。μ A

はんだ付け条件としてN2は必要ですか μ A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    温馨提示、E2E 中的主题将分配给产品线、而不是本地现场团队。 因此、请在您的描述中使用英语、谢谢。

    关于你的资格,很抱歉,我不知道 N2的意思,你能给我更详细的说明吗?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否强制使用氮气作为回流焊的条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将很快回复您、感谢您的理解。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    在回流过程中、氮气不是必需的。 本产品已通过无氮气的可焊性鉴定测试。
    感谢您的提问。
    ありがとうございました μ A
    TAO