This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235:关于 VCOM、噪声测量的一些问题

Guru**** 2856650 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1405368/ads1235-some-questions-about-vcom-noise-measurement

器件型号:ADS1235
主题中讨论的其他器件: ADS1261

工具与软件:

大家好、专业人士。

我有关于 ADS1235的一些问题、尤其是关于 VCOM 的问题。

问题1.

我看到了有关 VCOM 的问答、说 VCOM 是由一个连接到 AVDD 和 AVSS 的电阻器分压的电压。

您是否知道内部电阻器值?

问题2.

数据表参数(例如噪声)是否通过内部连接的 VCOM 的模拟输入测量?

"输入短路"是指这一点?

问题3.

(这不是问题、希望提供建议)我想通过 EVM 输入耦合点处的短连接来测量 ADS1235输入短路噪声。

在一个不同的情况下、我知道 ADS1261 IC 有一个称为 AINCOM 的引脚、可输出一半的电源电压、但 ADS1235没有此类引脚。

如何测量? 是否应简单地使用电阻分压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Miyashita-San、

    Q1:此信息不易获得、但通常情况下、内部电阻分压器的电阻范围为100k Ω、以保持较低功耗。  VCOM 信号在器件外部不可用、选择电阻器值是为了确保低噪声和低功耗。

    Q2:对于输入偏移和噪声、术语"输入短路"既适用于 ADC 输入引脚到1/2 Vs 的外部短路、也适用于使用内部短接至 VCOM 的情况。

    问题3:您有两个选择。  方案1是使用由 AVDD/EXC+和 AVSS/EXC-测试点供电的电阻分压器、然后连接到6个可用 ADS1235输入中的2个。  电阻分压器可以由两个1k Ω 至100k Ω 范围内的相等值组成。  选项2是通过向左滑动开关 S1来选择+/-2.5V 电源模式。  现在、两个模拟输入均可连接到 GND、因为当 AVDD=+2.5V 且 AVSS=-2.5V 时、GND 现在是 ADS1235的1/2 Vs 点。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼古拉斯先生。

    我对您的回答和建议感到满意。
    我可以了解有关这些器件的新信息。

    谢谢!
    此致。

    宫下和幸