This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:输入保护跨通道影响?

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1406333/adc128s102-input-protection-cross-channel-impact

器件型号:ADC128S102

工具与软件:

该器件的数据表指出、它可以处理高达 VA+0.3V 的输入、如果电流限制为低于10mA、甚至更高。

我有两个 ADC 输入、在最坏的情况下、容差层叠可能高达5.35V (独立电源、定序在 VA... 但精度要低得多)。 这些输入会在到达 ADC128S102之前通过一个100Ohm 串联电阻。

因此、理论上、每个3.5mA 都可能有输入电流、这似乎是可以接受的。

但是、我不希望这些输入会对其他通道产生负面影响...

这种配置是否会对对对该器件的其他通道采样产生负面影响?