This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282:本底噪声尖峰

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1282, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1405765/ads1282-noise-floor-spike

器件型号:ADS1282
主题中讨论的其他器件: ADS127L11

工具与软件:

您好!

我们使用 ADS1282 ADC、采样率为64KHZ;数据大小为24位。 将 ADC 输入短接至中间接地点(2.5VDC)。

收集本底噪声。

查看以下图表、请参见以下内容。 我们的应用所需的带宽为10Hz-12kHz。

使用频谱分析仪、我们探测了整个电路板、电源线、基准电压、并且所有线路都"干净"。

您能说明一下导致这个(8kHz)峰值的原因、以及如何消除?

感谢您的支持。

此致、

Iouri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Iouri:

    您会看到斩波频率为8kHz。  ADS1282只被用于高达2kHz 的输入频率、并且应该使用额外的滤波来抑制任何高于2kHz 的频率。  这就是为什么数据表只指定了数据速率为4ksps 及更低时的噪声性能。

    理论上、您可以创建一个数字陷波滤波器来消除8kHz 噪声、但本底噪声仍将增加、如图32所示。

    为了在64ksps 或更高数据速率下实现出色噪声性能、我建议使用 ADS127L11。  此 ADC 具有许多数字滤波器选项、并将在您关注的带宽内提供非常好的性能。  ADS127L11不包括内部 PGA、但如果需要输入增益、可以轻松地添加外部 PGA。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的详细回答、我在结束前由团队完成本次课程

    此致、

    Iouri