This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC131M03:绝缘厚度(DTI)

Guru**** 2893680 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC131M03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1406941/amc131m03-insulation-thickness-dti

器件型号:AMC131M03

工具与软件:

AMC131M03数据表中规定 DTI (绝缘穿透距离)>= 0.021mm   

我想在需要通过 IEC 61010认证的设计中使用此 IC、其规定之一是固体绝缘穿透距离>=0.1mm。  AMC131M03似乎满足所有其他爬电和电压隔离要求、因此、如果我在考虑该器件之前正确解释了数据表、我就想与 TI 工程师一起进行验证。 对于5kVrms 隔离额定值的器件、0.021mm 看起来非常小且非常具体。

感谢您提供的任何见解。

Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    我们的隔离器件已通过 IEC 61010认证。  请看一下本 文档

    谢谢。