This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2022:回顾原理图

Guru**** 2893690 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2022, LSF0002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1406771/tla2022-review-the-schmatic

器件型号:TLA2022
主题中讨论的其他器件: LSF0002

工具与软件:

你(们)好  

我在 AI 模块中使用 TI ADC、 您可以帮助查看它吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    TLA2022周围的连接正确。  您需要在 AIN0输入端使用某种 RC 滤波器来降低外部噪声。

    此外、您似乎正在使用 FET 进行电压转换、我假设从5V (TLA2022)转换为3.3V。  我无法评论该电路的工作效果。  另一种方法是使用 I2C 电压电平转换器、例如 LSF0002。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用