This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE20408:利用 AFE20408实现 GaN LDMOS 偏置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE20408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1407219/afe20408-gan-ldmos-biasing-with-afe20408

器件型号:AFE20408

工具与软件:

我正在学习 IC AFE20408、但我发现它适合我的应用。 但是、我可以看到、评估版已将 NMOS FDC6305N 用于 VDD PAON 开关。  
我的应用需要至少12A 的漏极电流、因此我只想知道哪种 NMOS 适合这种类型的应用。  

此外、AFE20408的配置寄存器数量很多。 我是否可以参考任何 API、库或寄存器映射来编写代码以驱动此 IC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushal:

    在 NMOS-PMOS 开关中、NMOS 主要用于打开 PMOS。 12A 的电流不应通过 NMOS 本身、因此此处的选择要灵活得多。

    您可以查看数据表中的寄存器映射。 我还发现、手头有 EVM GUI 可方便地查看寄存器映射、因为它具有寄存器的精简集视图。 您不需要 EVM 即可运行 GUI、GUI 具有演示模式。  

    谢谢!
    Erin