This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L18:输入阻抗

Guru**** 2529100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1406326/ads127l18-input-impedance

器件型号:ADS127L18

工具与软件:

各位专家、您好!  

该 ADC 的模拟输入阻抗是多少?

谢谢!  

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan、

    输入阻抗指定为输入电流与电压间的关系、具体取决于多种配置设置。  您可以在数据表的规格部分中取这些值的倒数来计算阻抗。

    例如、在最大速度模式下、f-CLK = 32.768MHz、输入缓冲器关闭、1倍输入范围、 ^的输入差分电流为125uA/V、等于8k Ω;1/(125*10 k Ω-6)。  在输入缓冲器打开的情况下、输入阻抗高出约1000倍、即约8M Ω。  在这种情况下、+/-4uA 的输入电流常数是初级电流。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你这么快的答复-它是非常有帮助的! 您在哪里看到数据表中的数字"高出约1000倍"? 我在第7.3.1节中看到引用的电流减少99%(因此阻抗增加100倍)、根据您发送的表格计算出的电流减少99.36%(假设工作电压为5V:4/(125*5))。 这个细节很重要、因为我正在寻找一个输入阻抗大于1M Ω 的 ADC。  

    谢谢!  

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan、

    输入电流由取决于输入电压(这是等效输入阻抗)的差分电流和其他不随输入电压变化的共模电流组成。  当启用输入预充电缓冲器时、几乎所有剩余的输入电流都是共模电流。  这就是为什么我们在预充电缓冲器打开时指定输入电流的绝对值(单位为 uA)、而不是以 uA/V 为单位

    差分输入阻抗确实增加了约1000倍(我们没有在数据表中提到这一点)、但您仍然具有表中指定的剩余共模电流。

    预充电缓冲器旨在降低外部输入放大器的带宽要求、而无需使用外部放大器。  如果您的输入源具有非常低的输入阻抗、您可以直接驱动 ADC 输入、但通常您会希望为每个通道配备一个输入放大器。  如果无法为每个通道添加外部放大器、我建议购买评估板并 使用您的输入源验证性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、谢谢您的解释!