This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL2500:温度感测

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL2500, LM95241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1405200/adc12dl2500-temperature-sensing

器件型号:ADC12DL2500
Thread 中讨论的其他器件: LM95241

工具与软件:

您好!

我们有一个旧系统、要将 ADC 替换为 ADC12DL2500。

我们是否可以继续使用 LM95241进行 ADC 温度检测?

谢谢

Nandini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nandini 您好!

    是的、这个温度传感器没有问题。

    此致!

    Eric