This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:的响应

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1406825/ads131m08-response-of

器件型号:ADS131M08

工具与软件:

您好,在数据表的第42页,如果我们发送0x22(待机)我们应该接收(0x22)但实际上我正在得到0x94,因为你可以从下面的屏幕截图看到:我们首先发送0x22,然后空读取响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saad、

    似乎您正在使用16位 SPI 帧。  为了使用16b SPI 帧、必须在 MODE 寄存器中将字大小设置为16b 并禁用时钟寄存器中的所有 ADC 通道。  否则、上电后、每个帧的长度应为10个字、每个字等于24b。

    上电默认后发送待机状态的正确 SPI 帧如下所示:

    1. 在 nCS 为低电平时启动帧。

     发送 STANDBY 命令0x002200h、后跟另外9个24b 字全部为零(假设禁用了 SPI 输入 CRC)。  SCLK 的总数将为240。

    3. nCS 处于高电平时的结束帧。

    4. 发送下一帧、240个 SCLK。  第一个字的响应应为0x002200h、然后是另外9个字。

    对于大多数命令、一个帧中有十个字。 在 DIN 上、主机提供命令、命令 CRC (如果启用了输入 CRC)或零字(如果禁用了输入 CRC)、以及八个额外的零字。 同时在 DOUT 上、该器件输出对前一帧命令的响应、表示八个 ADC 通道的八个 ADC 数据字以及一个 CRC 字。 图8-18所示为典型命令帧结构。

     此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Keith ,你的意思是在加电时的默认位数是24位,所以我们必须发送24位长字。 这听起来合乎逻辑。

    但为什么我们需要发送10 x 24位?!

    如果这是强制性的,我们是否总是发送10字来写任何命令?

    我们是否可以 在不进入待机模式的情况下直接开始设置模式寄存器(或任何其他寄存器)? 如果我们将其设置为16位,我们是否会发送10x16位帧以始终写入命令?

    此设置是否会影响数据读取?

    抱歉有多个问题。 产品说明书不清楚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saad、

    经过进一步审查、我确认您可以仅发送24b 命令作为待机模式、但典型的 SPI 帧将包含10个字、每个字的大小在上电后默认为24b。

    我们建议在写入其他配置寄存器之前发送 STANDBY 命令来停止 ADC 转换。  进入待机模式后、您可以配置器件的16位字。

    在待机模式下、您可以更新寄存器并使用完整的10字帧、或者由于 ADC 被禁用而使用短帧。

    通过发送 WAKEUP 命令开始转换后、应始终使用10个字、或160个 SCLK 并选择16位字大小。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好!

    我确实尝试发送一个24位,然后尝试获得响应. 它不起作用。 斜率是不同的

    然后、我尝试继续发送0x33 12次、以查看我得到的结果、但没有0x33。 通过这样做,我得到一些回应在第七次审讯,但它是不正确的。

    以下是两个屏幕截图,相同的采集:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saad、

    您需要发送0x003300h 以执行唤醒命令和默认字大小24b。  此外、SPI 帧总大小不应超过10个字、但 RREG 和 WREG 情况除外、在这种情况下、多个寄存器读取/写入超过10个字的限制。

    我还建议您直接查看 ADS131M08引脚上的 SCLK 信号、以验证它是否为干净信号。  如果信号上出现大量振铃、ADS131M08可能会将此解释为多个时钟、在这种情况下、通信会损坏。

    此致、
    Keith