This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:无法在 HSDC Pro 上选择 JMODE1

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM, TSW14J58EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1406386/adc12dj5200rfevm-cannot-select-jmode1-on-hsdc-pro

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件: TSW14J58EVM

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户遇到问题、他们无法在 HSDC Pro 上选择 JMODE1。
HSDC Pro 上只有 JMODE0、10、21、30。
他们如何选择 JMODE1?
您以前是否遇到过类似问题?

配置:

  • HSDC Pro V6.00
  • ADCxxDJxx00RF EVM GUI V1.3
  • ADC12DJ5200RFEVM 修订版 E2
  • TSW14J58EVM DC182_A10

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!

    有人能回答吗?

    此致、

    Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kei、

    我将给您发送一封电子邮件、我们可以离线解决这个问题。

    谢谢!

    Eric