This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10:具有直流耦合输出的替代器件

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1407083/dac39rf10-alternative-with-dc-coupled-out

器件型号:DAC39RF10

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

与下面的 E2E 主题一致:

DAC39RF10EVM:输出不符合预期  

1.采用直流耦合配置的此芯片是否没有高频输出评估板? 理想情况下、与 TI DAC39 RF10一样、我们将保持在或接近20GSPS (~10GHz)?

2. 在寻找可能的替代器件并考虑对电路板进行改造的同时、我们还在寻求一种(可能的)临时策略、即使用较高的中央输出音将位流混合到(以便通过高通滤波器进行转换)。 但是、要解调生成的信号、我们需要访问触发器的副本。 根据我们当前的理解、每次重复位模式后应该有一个同步信号、但我们不会在实验中观察到这一点。 我们如何从电路板中提取触发器或在电路板上输入触发器?

此致、

TI-CSC