Other Parts Discussed in Thread: ADS1018, ADS1220
Thread 中讨论的其他器件: ADS1220
工具与软件:
您好!
我遇到了 ADS1018的通信 SPI 问题。 症状是、使用32位数据传输周期时、DOUT 数据与 CONFIG MSB& CONFIG LSB 上的 DIN 数据不同。 这里是 DIN 数据:0x48、0x6A、0x48、0x6A、但 DOUT 数据:0x22、0x92、0x29、0x02
硬件设置:
我将使用我们的控制器板连接 ADS1x18EVM 板。 我们可在 SPI 连接器( 连接 ADS1x18EVM)上提供5V 信号电平。
我在 ADS1x18EVM 板上进行了以下修改。
1.删除了 SPI 电平转换器(U2)并将以下引脚短接
- U2.2 与 U2.13短接
- U2.3 与 U2.12短接
- U2.4 与 U2.11短接
- U2.5 与 U2.10短接
我还附上了示波器波形供参考。
SPI 配置:SPI 时钟500kHz、 SpiDataShiftEdge =前导、 SpiShiftClockIdleLevel =低
Re ->芯片选择、 黄色->时钟; 蓝色-> DIN; 绿色-> DOUT

您可以告诉我出了什么问题吗?
此致
Shyam