This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:AFE4400和 AFE4490的 INN INM 和 TXP TXN 之间的关系

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1407454/afe4490-relationship-between-inn-inm-and-txp-txn-for-afe4400-and-afe4490

器件型号:AFE4490

工具与软件:

首先是本例中使用的数据表。

www.ti.com/.../afe4490.pdf

我要做的是:我要设置 AFE4490数据表图116。 LEDCNTRL:LED 控制寄存器(地址= 22h、复位值= 0000h)并对其进行控制、以便只有 TXP TXN LED 闪烁。
(信号从另一个位置接收。 INN INM 未使用。)
可以通过扩展 PCB 模式来访问 INN INM 引脚。 提供了监测引脚。
在这种情况下、
在许多情况下、当同时触摸写入 INN INM 上的监控器引脚时、只有 TXP TXN LED 按预期闪烁。
因此、以下哪一项最不可能中断、以便在不手动接触的情况下重现此情况?
1.短接 TXP 和 TXN
2.将 TXP 和 TXN 接地
3.短接 TXP 和 TXN 并将其接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考资料:  图116。 LEDCNTRL:LED 控制寄存器(地址= 22h、复位值= 0000h)并对其进行控制、以便只有 TXP TXN LED 闪烁。 数据表 P76

    图纸为数据表 P85。