This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8528:模拟输入的输入阻抗

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1406729/ads8528-input-impedance-for-analog-input

器件型号:ADS8528

工具与软件:

我正在使用 TI 的 ADS8528 ADC、 我已查看数据表以查找模拟输入的输入阻抗、但我找不到此信息。

您能帮助提供这些信息吗? 我在 ADC 之前使用 RC 滤波器;我想使该 RC 滤波器不会因电阻分压而影响电压输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haifei:

    请查看 ADS8528数据表的第9.3.1.1节。  模拟输入的实际阻抗是动态的、它取决于您将与 ADS8528配合使用的采集速率。