This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316EVM:使用 GUI 在片上模式下自动切换延迟曲线

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7316EVM, TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1407177/tx7316evm-use-the-gui-to-automatically-switch-delay-profiles-in-on-chip-mode

器件型号:TX7316EVM
主题中讨论的其他器件: TX7316

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

您好!

从 TX7316数据表中、我们了解到 TX7316在片上模式下具有16个延迟曲线。 为了实现连续波束扫描、我们需要通过 SPI 通信在不同的延迟分布之间持续切换。 但在 TX7316EVM GUI 软件中、我们似乎只能通过输入配置文件编号来手动选择延迟配置文件。 我想知道 TX7316EVM GUI 是否可以在16个延迟曲线之间连续自动切换、而无需用户手动修改曲线编号。 这对于快速实时扫描至关重要。

谢谢!

Ke Zhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要在配置文件之间自动切换、需要在不同的 PRF 之间进行动态 SPI 写入。 客户 GUI 软件中不提供该功能。 您能否将邮件发送至 support_us_afe_tx@list.ti.com 、以便我们更好地了解要求并检查是否有其他替代方案?

    谢谢。此致

    Savyan