This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84EVM:需要与 ZCU102配合使用 TSW14J10。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1404914/dac37j84evm-need-to-work-tsw14j10-with-zcu102

器件型号:DAC37J84EVM
主题中讨论的其他器件: DAC37J84

工具与软件:

尊敬的:

我是否需要 TSW14J10接口板才能与 ZCU102上连接的 DAC37J84EVM 配合使用?

此致、

Erivelton Castro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该能够将 DAC37J84 EVM 与 ZCU102和 TI 的 JESD024C IP 配合使用

    https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP

    您可以请求 IP 进行查看

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参考设计、还感谢我们对硬件的关注。 我是否需要将 TSW14J10用于 ZCU102上的 DAC37J84EVM 之间的接口卡、或者不需要? 如果我设计 RT/HDL 设计、需要 TSW14J10?

    此致、

    Erivelton Castro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erivelton:

    您无需在 DAC EVM 和 ZCU 开发套件之间使用 TSW14J10。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    此致、

    Erivelton Castro