This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131B04-Q1:使用场景以及如何使用校准功能

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131B04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1406971/ads131b04-q1-scenarios-for-use-and-how-to-use-the-calibration-function

器件型号:ADS131B04-Q1

工具与软件:

关于 ADS131B04的校准功能、您能否提供使用该功能的场景、何时需要使用该功能、以及您是否需要在使用该功能时将其放入循环中? 如果是、您能否提供基于此芯片校准函数的例程代码以供使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好??

    欢迎来到我们的 e2e 论坛、非常感谢您对我们 ADC 的关注。

    当您提到"校准功能"时、我假设您指的是偏移和增益校准寄存器?
    器件本身不执行任何校准功能。 您可以做的是测量 ADC 的偏移和增益误差、然后将相应的补偿值编程到偏移和增益校准寄存器中。 然后、器件将使用这些值自动缩放输出代码。 说实话、大多数客户是在 MCU 中进行此调节。

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 我的意思是校准函数是偏移和增益校准寄存器、我知道该部分函数必须自行写入、但我还想知道在采样之前该函数是否已经过补偿、然后 ADC 采样结果只需要添加这个偏移值。 由于手册中此器件太少、是否有任何可用于参考的示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好??

    在模拟输入转换为数字后、该器件获取偏移和增益校准寄存器中存储的值并将它们应用于数字域中。 它只是从转换结果中添加/减去偏移值、然后将其与增益校正因子相乘。 它与您在 MCU 中实现的功能相同。 我们集成这些寄存器的唯一原因是从 MCU 卸载该函数。 没有什么神奇的东西。

    我们为 ADS131B04-Q1提供示例代码、但我不确定是否集成了该功能。
    您可以在 TI.com 上的产品文件夹页面上找到示例代码: https://www.ti.com/product/ADS131B04-Q1#software-development

    此致、
    Joachim Wuerker