This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6145:有关模拟输入差分电压的问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS6145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1406472/ads6145-question-about-analog-input-differential-voltage

器件型号:ADS6145

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 ADS6145、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我想在 ADS6145数据表的第41页确认对模拟输入的说明。

对于满量程差分输入、每个输入引脚(INP、INM)必须在 VCM +0.5V 和 VCM–0.5V 之间对称摆动、从而产生2VPP 差分输入摆幅。 最大摆幅由内部基准电压 REFP (标称值2.5V)和 REFM (标称值0.5V)决定。

也就是说、要获得2Vpp、需要 Vcm +0.5V 和 Vcm–0.5V。

由于差分电压是 VINP-VINM、因此我认为它是 VCM +1V 和 VCM–1V。

另一方面、数据表第5页上的基准电压显示 VREFT=2V、VREFB=1V。

这是否意味着在使用内部基准时 REFP=VREFT=2V、REFM=VREFB=1V?

我感到困惑、因此请告诉我应该如何思考它。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信一:

    是的、有时模拟输入可能会让人困惑。

    请参阅下面随附的 pic、以了解 ADC 如何接受差分信号。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的答复和解释。

    我可以理解到输入差分信号 Vcm+/-0.5V 在器件内部变为2Vp-p。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi