This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE20408:入门指南申请

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE20408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1407117/afe20408-getting-started-guide-request

器件型号:AFE20408

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在考虑通过 SPI 连接 AFE20408和 MCU 、并尝试 通过外部触发器或命令执行设置。

他们想知道 上电/断电顺序以及如何将器件配置为 待机状态。

我的客户要求我们提供 AFE20408的入门指南、尤其是通电/断电顺序。

应用手册 SBAA621的第4章稍微介绍了这一点、但 不清楚在每项中应对哪个寄存器进行编程。

或者、您能否支持 此申请?

我们是否有有用的应用手册或一些东西?

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    下面是更详细的过程。 寄存器本身当然取决于您使用器件的方式、但下面简要介绍了这些内容:

    1) 1)打开 AFE20408的电源。 所有 DAC 和 OUT 输出在启动时连接到 VSS、并保持最低系统电压、直到将其打开

    2) 2)为要在 PWR_EN 寄存器0x08中使用的 DAC 上电。 目前保持 PAON 位= 0。
    如果您要使用"奇数" DAC (DACA1、DACA3、DACB1、DACB3)进行偏置或钳位、还需要启用 DRVEN 寄存器0x13中的特定位。  

    3) 3)接下来、我们需要配置 DAC。 将 PAGE 寄存器设置为 DAC_CONFIG 页面(0x01 = 0x0003)
    这里有大量设置、例如 DAC 电流、警报、代码限制等 具体而言、通过寄存器0x42设置 OUT 引脚钳位。 您可以为 OUT 钳位选择 VSS 或奇数 DAC。

    4) 4)您可能需要转到用于配置器件的其他页面:
    页0x000:常规配置页。 此页面包含 SDO 启用、PAON 配置和警报配置。
    页0x001:ADC 配置页。 如果您打算使用 ADC、请使用此页面。

    5) 5)在配置所有其他内容之后、应该设置 DAC 输出。 这可在 DAC Buffer 页面(0x01 = 0x0004)上完成。 每个 DAC 都有一个寄存器。

    6) 6)最后、如果您正在使用 PAON 引脚、您应设置 PAON 位= 1 (寄存器0x08)

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erin-San:

    感谢您了解详细的上电过程。

    您还能告诉我断电过程吗?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    对于断电过程、您会反向运行。

    1) 1)将 PAON 位设置为0、0x08 = 0

    2) 2)将 DAC 设置为所需的"off"输出。 这可以是完全禁用 DAC (从而将输出设置为最小电压)或设置特定电压。

    3) 3) 如果需要、可以在此处关闭器件。 您不必禁用之前设置的任何命令。

    谢谢!
    Erin