This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:通道输入噪声测量

Guru**** 2658145 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1402600/ads1299eegfe-pdk-noise-measurement-of-channel-inputs

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1299

工具与软件:

问题1.

 我正在尝试 使用通用负基准在单端输入配置中检查 EEG 电极的噪声。  我已经遵循了这些配置-它们是正确的吗? :

  • 信号电极连接到 J6.36、J6.32。  J6中的其余跳线均断开。
  • 偏置电极连接到 JP25.2
  • REF 电极连接到 JP25.6
  • JP6:开路;JP8[1-2]短接;JP7[2-3] 短接;JP1[1-2]   短接;
  • 提供单极电源(JP2 [2-3]短接、JP20 [1-2]短接)
  • DVDD = 3V (JP24 [2-3]短接)

GUI 配置:

  • CONFIG3[3:2]= 11b
  • MISC1的 SRB1 = 1
  • 500SPS、PGA = 24
  • 所有电极的导联偏置和导联脱落都关闭。

问题2.

我已经尝试了第8节中的方法(https://www.ti.com/lit/ug/slau443b/slau443b.pdf?ts = 1723762924092&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FADS1299EEGFE-PDK)。 请确认配置和结果是否正确:  

  1. 8.1片上(ADS1299)输入短路 --
    1. 配置:J6-开路、JP6[1-2]、JP7[2-3]、JP8[1-2]、JP25[3-4][5-6]、 JP2[2-3]、JP20[1-2]、
    2. SRB1=0、PGA=24、输入短路、500sps 5000pts
    3.  观察到的 VPP = 1.5uV、偏移= 18.6uV、从0-250Hz 幅度~-150dB

  2. 8.2外部输入与5K 电阻短路--

    1. 配置:J6 -跳线已连接、JP6[1-2]、JP7[2-3]、JP8[1-2]、JP25[1-2][2-3]、 JP2[2-3]、JP20[1-2]
    2. SRB1=0、PGA=24、正电极、500sps、5000pts
    3. 观察到的 VPP = 1.72uV、偏移= 22uV、 从0-250Hz 到幅度~-150dB

  3. 8.3负输入上的噪声与共同基准 --  
    1. 配置:J6 -跳线已连接、JP6[1-2]、JP7[2-3]、JP8[1-2]、JP25[3-4][5-6]、 JP2[2-3]、JP20[1-2]
    2. SRB1=1、PGA=24、正电极、500sps、5000pts
    3. 观察到 VPP = 1.56uV、偏移= 18.6uV、 频率为0-250Hz 时幅度~-150dB


  4. 8.4噪声、缓冲器公共基准输入。 ——  
    1. 配置:J6 -跳线已连接、JP6[1-2]、JP7[1-2]、JP8[2-3]、JP25[1-2][2-3]、 JP2[2-3]、JP20[1-2]
    2. SRB1=0、PGA=24、正电极、500sps、5000pts
    3. 观察到 VPP = 1.45uV、偏移= 18.6uV、 频率为0-250Hz 时幅度~-150dB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meghna:

    感谢您发帖以及您对使用我们的 ADS1299的兴趣。 由于客户对直接支持的需求增加、我们目前的带宽受到限制。

    我们将尽可能解决您的问题、但预计至少会延迟2-3周。  

    此致!

    Katelyn