This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303M2510:来自 AMC1303 IC 的 SDFM 数据不正确。

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1303M2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1407446/amc1303m2510-sdfm-data-from-the-amc1303-ic-was-not-correct

器件型号:AMC1303M2510

工具与软件:

我们在转换器中使用 AMC1303M2510进行直流电流检测。 我们设计的电路工作电流范围为直流100安培。在检查 SDFM 数据时、数字数据会发生一些变化。

1.在测试时、我 直接连接了外部导线、通过直接焊接在电阻器的 SMD 焊盘上传递直流电流、数据非常准确。

2.当我施加相同的直流电流但直接施加在 SMD 电阻器之上时。  如果不运行转换器、数据将不正确。

在这里、在两种情况下、直流电流都通过并联的1.5m Ω 3检测电阻。 计算得出等效电阻必须为0.5m Ω。 但是、根据数据、我们得到的电阻似乎是0.7m Ω、我们假设由于 ENIG 涂层和焊料质量、电阻可能会增加。 那么、您能不能弄清楚为什么我们在 SDFM 中获得更高的价值、以及我们的假设是否正确。 帮助我解决此问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthick:

    您看到的测量值差异可能是由于焊接所致。  我们已经看到、由于之前的焊接导致分流电阻值存在差异。  您可以改为使用单分流解决方案来获得较低的分流电阻偏移、或者您可以进行增益校准以应对电阻变化。

    谢谢。