This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL2500:上电软启动时间和放大器;电源序列

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1407837/adc12dl2500-power-on-soft-start-time-power-sequence

器件型号:ADC12DL2500

工具与软件:

你(们)好

我们将在设计中采用 ADC (P/N:ADC12DL2500)进行  上电序列、 即 VA19、VA11、VD11和 VLVDS。

我们想知道在为 ADC 加电所需的时间内是否达到了最低要求?

提前感谢、

此致

Haritha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haritha、

    更清楚的意思是、您已经给器件加电、重新断电、然后想要在之后不久再加电。

    这就是 ADC 上电所需的最短时间的意思吗?

    此致、

    Rob