This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10-SP:JESD 链路调试

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1407502/dac39rf10-sp-jesd-link-debugging

器件型号:DAC39RF10-SP

工具与软件:

您好!

我的客户使用其设计的电路板测试 DAC39RF10-SP 的操作。

确认了 DAC39RF10-SP 的 NCO 模式下的音调信号输出。

下一步、设置 JESD204 I/F 以从 FPGA 传输数据后、我按如下方式检查状态信息。

它们仅在通道 mode3中使用较低的8条通道。 全部8个通道的通道状态和通道错误标志都相同。

请建议如何调试以正确连接 JESD 链路。

此外、您是否在将 DAC39RF10-SP 与 microchips JESD 链路 IP 连接方面有过经验?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户要求单独检查设备设置。 如果可能、请给我发送私人消息。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:  

    我刚刚通过电子邮件发送给您。  

    Matt