This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:内部 PGA 的范围

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8684
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1408024/ads8684-range-of-internal-pga

器件型号:ADS8684

工具与软件:

大家好、团队成员:

内部 PGA 的范围是多少? 未显示数据表。 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    如上所述、表3显示了 PGA 的输入范围。  您对输入范围有哪些不清楚的地方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    抱歉、混淆、需要 PGA 的增益范围。 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    正如电气特性表(第10页)中所述、典型基准电压为4.096。  将该值与上面的表3相结合、可得出第1页中注明的输入电压范围:

    ADS8684内的 PGA 与指定 V/V 增益的传统 PGA 不同、可用于简单地设置 ADC 通道的模拟输入范围。