This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10-SP:输出3dB 降级

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10, DAC39RF10EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1404494/dac39rf10-sp-output-3db-degradation

器件型号:DAC39RF10-SP
主题中讨论的其他器件:DAC39RF10EVM、DAC39RF10

工具与软件:

您好!

问题在于输出功率比预期低3dB。

请检查以下问题。

1.可以通过修改 Rbias 随开关输出电流增大而提高输出功率等级吗?

2.客户试图在 VEEAM18和 VEEBM10上输入-3.6V 而不是-1.8V。 它是否能够使该输出变低? 现在它连接到-1.8V。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    客户是否正在使用 DAC39RF10EVM? 他们希望看到什么输出电平?

    -3.6V 确实超过了该电源的最大绝对阈值、因此它可能会在任何接触量下造成损坏。 如果是短期暴露、并且器件似乎仍能正常工作、则器件可能没问题。 他们是否恰好知道器件承受了多大的电流?

    此致、  

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测试电源开启的确切持续时间尚不清楚、但持续了几个小时。 但在此期间、没有通过 JESD 输入数字信号、因此没有来自 DAC 的信号。 检测到输入功率错误后、对其进行了校正、并开始通过 JESD 传输数字信号。 随后、我们观察到与同类型的其他产品相比、输出电平降低了约3dB。

    此致、

    沈荣旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eusuk、当您说同类型的其他产品时、您指的是其他 DAC39RF10?

    您能否提供音调的频率是多少以及 DAC 的输出电平是多少?

    此致、  

    Matt