This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45EVM:通过 TSW14J59和 ADC32RF45 EVM 进行固件配置所需的帮助

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, TI-JESD204-IP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1408198/adc32rf45evm-assistance-required-for-firmware-configuration-with-tsw14j59-and-adc32rf45-evms

器件型号:ADC32RF45EVM
主题中讨论的其他器件:ADC32RF45、、 TI-JESD204-IP

工具与软件:

尊敬的 E2E 团队:

 

我希望这封电子邮件能让您满意。

我们将开始使用 TSW14J59版本执行操作验证 B FPGA EVM 和 ADC32RF45 ADC EVM、

但我们遇到了"High Speed Data Converter Pro GUI"(以下简称为 HSDC)的问题。

 

启动 HSDC 并验证与评估板的连接后、ADC32RF45将显示与固件相关的弹出消息:

"无固件。 请选择要将固件加载到电路板中的器件。 所选固件不存在配置文件。"

此外、在应用程序的"Select ADC"下、"Select Device Name"选项不显示"ADC32RF45"、从而使应用程序无法使用。

 

您能否提供有关如何配置应用以与 ADC32RF45配合使用的清晰详细的步骤?

非常感谢您的指导。

 

非常感谢您的帮助。

 

此致、

Kawano