This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:约20.8GSPS 应用

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1407761/adc12dj5200rf-about-20-8gsps-application

器件型号:ADC12DJ5200RF

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在寻找能够覆盖2-18GHz 模拟输入范围的接收器。

我从 TI FAE 那里了解到了一些关于20GSPS 交错应用的信息。

客户希望了解此参考设计的可用输入频率范围。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    根据产品说明书、ADC12DJ5200RF 的可用模拟输入频率高达8GHz (3dB 点)、可用频率高达10GHz。

    此致!

    Eric