工具与软件:
大家好!
模拟信号使用 ADS8339输入 MCU。
ADS8339的低3位变为偏置到1或0。

以用于 Vref 和 VBD 器件
可通过添加电容器电容来提高噪声。
1)通过改变 Vref 的电容值和电压值来改进的方法是否正确?
2)它说"模拟电源必须始终大于或等于数字电源。" 负载。
以下组合是否可接受?
模拟电源+VA=5V±1%(4.95~5.05V)、数字电源+VBD=5V±1%(4.95~5.05V)

此致、
Ryusuke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!
模拟信号使用 ADS8339输入 MCU。
ADS8339的低3位变为偏置到1或0。

以用于 Vref 和 VBD 器件
可通过添加电容器电容来提高噪声。
1)通过改变 Vref 的电容值和电压值来改进的方法是否正确?
2)它说"模拟电源必须始终大于或等于数字电源。" 负载。
以下组合是否可接受?
模拟电源+VA=5V±1%(4.95~5.05V)、数字电源+VBD=5V±1%(4.95~5.05V)

此致、
Ryusuke
您好 Ryusuke、
感谢您的提问。 低位变为偏置听起来好像可能需要考虑噪声问题、而改善电源和 VREF 的电容是一个缓解该问题的好方法(这也是数据表10.3部分的"Do’s and Don’ts (禁止)"部分的内容)
要回答您的第一个问题:
尽管在"+5VA"上添加2个4.7µF 电容器肯定会有所帮助、但我希望了解可能的变化程度。 此原理图是否已构建? 或者是否还有时间进行更多修改? 如果是后者、在多大程度上可以做到这一点?
在第10节(应用和实施)中、它涵盖了一些有关驱动基准的信息。 如果可能、我建议考虑是否具有一个基准驱动器。
如果需要更简单的方法或首选的方法、我想建议将原理图上的 C102更改为10 µF 电容器、并为 REF 引脚添加0.1 µF 去耦电容器、其中去耦电容器应尽可能靠近该引脚。 如果可以添加一些额外的无源滤波、这也会有所帮助(类似于"应用和实施"部分的建议)。
最好在+VA 引脚上保留 C101和 C14。
关于您可能存在的一些噪声、我还想提出一点问题、即输入的驱动电路、除了两个滤波器之外是否有其他电路来驱动输入? 该系统中预期输入信号是什么类型? 您能否分享有关您的系统的更多信息?
为了实现最佳性能、建议使用一个输入驱动器和反冲/混叠滤波。 这里需要注意的另一点是、两个输入引脚的输出阻抗应匹配、以避免偏移误差、增益误差和线性误差、这些误差也可能导致较低的3位偏置。 将有助于解决此问题。
对于您的第二个问题:
是的、将+VA 和+VBD 设置为5V 是可以接受的、这可以使两个电源都保持在建议的工作条件内、并且符合+VA≥+VBD 要求。
此致、
Yolanda