This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:IP 发布版-v1.12与 Vivado 2023.1兼容

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1396790/ti-jesd204-ip-ip-release-v1-12-compatibility-with-vivado-2023-1

器件型号:TI-JESD204-IP

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

上个月我获得了对上述版本 TI JESD204 IP 加密源代码的访问权限。 从我在 TI 论坛上了解到的内容来看、Vivado 2023.x 应该支持此版本的 IP 但是、当我尝试参考 TI204c-IP 用户指南第8.5小节中给出的步骤在我的 Windows 11 PC 上的 Vivado 2023.1中加载参考设计(zc706_8b10b)并生成位文件时、我会收到以下错误消息:

你能告诉我这件事吗? 我期待收到您的回复。

此致、

Sukhdeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使是 Vivado 2022.2、我也面临同样的问题。 我刚刚阅读了 TI204C-IP 用户指南的第8.5小节中的文件、即"TI_204C_IP.SVP"文件夹中的"TI_204C_IP_ENTITY.SV"、"TI_204C_CoreIP"文件夹中的"TI_204C_IP_ENTITY.SV"、以及参考设计中"zc706_8b10b"文件夹中的所有.sv、.xci 和.vh 文件。
    我将源文件保持原样、只需将 Tx 和 Rx 通道的数量更改为每个4个即可。 当我尝试运行实现时、会出现相同的错误。

    请引导我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sukhdeep、

    我将关闭此帖子、因为系统通过电子邮件回复了此帖子。 您看到的问题 是由于将"TI_204C_IP_ENTITY.SV"文件导入到设计中引起的。  

     参考设计中只需要"TI_204C_CoreIP"文件夹中的"TI_204C_IP.SVP"文件。  

    此致、

    David Chaparro