This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:寻求具有1摄氏度分辨率的0-300摄氏度低成本温度测量

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1410043/ads1220-looking-for-low-cost-temperature-measurement-0-300degc-with-1degc-resolution

器件型号:ADS1220
Thread 中讨论的其他器件: ADS1120

工具与软件:

尊敬的各位:我正在寻找 用于测量0-300摄氏度温度范围的集成(数字 IC)解决方案。 如果不是、请建议使用 NTC 或 RTD 等外部传感器的低成本温度解决方案。

此致、

Dinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinu:

    非常感谢您联系您的请求。
    我认为市场上没有能够测量高达300°C 温度的完全集成式温度传感器解决方案。
    使用 NTC 或 RTD 可能是您必须要做的事情。

    开始使用 ADS1220 (24位)或 ADS1120 (16位版本)将是不错的起点。 我们还提供了带 I2C 或 UART 接口的 ADC 选项。

    我们使用我们的 ADC 为 RTD 测量提供了一些很好的配套资料、以帮助您进行潜在设计:

    此致、
    Joachim Wuerker