请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS124S08EVM Thread 中讨论的其他器件:ADS124S08
工具与软件:
我要使用 ADS124S08 EVM。 我已经下载了 Δ-Σ ADC 评估软件和 ADS124S08器件封装。 我还检查了硬件的跳转配置。 但是、当我通过 USB 将硬件连接到 PC 时、两个二极管亮起绿色。 但当我运行 Δ-Σ ADC 评估软件时、会显示"Hardware not connected"。