This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:IC 的编程入门

Guru**** 2668255 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1404727/lmp92066-getting-started-with-the-programing-of-the-ic

器件型号:LMP92066

工具与软件:

您好!
我将 LMP92066器件用于设计中的 PA GaN 和 LDMOS 偏置。
请指导我针对偏置目的配置器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    要开始使用、首先您必须确定希望 DAC 输出在24°C 时的值。 这是您的基准代码。 然后、您需要为 PA 找出正确的传递函数并计算编程到 LUT 中的系数。 数据表对此进行了详细说明。 获得所有数据后、需要对器件进行编程并烧录 EEPROM。 如果您对此过程有任何具体问题、请告诉我。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、
    对于 GaN 配置、我希望实现以下序列-  
    1.) 24°C 时 FETDRV1和 FETDRV0应为-5V
    2.) 然后、5秒后、FETDRV1应设置为-2.8V。
    3.) 然后、10秒后、FETDRV0应设置为-3.7V

    对于 LDMOS 配置、我想 实现以下序列-  
    1.) 在24°C 时、FETDRV1和 FETDRV0应是+5V
    2.) 然后、5秒后、FETDRV1应设置为2V。
    3.) 然后、10秒后、FETDRV0应设置为1.9V。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    我认为该器件没有用于设置不同电压的计时器。 您将需要使用微控制器来手动设置电压。

    1) 1) FETDRV1和 FETDRV0应为-5V
    启动时、确保 DRVEN0和 DRVEN1引脚设置为 GND。 这将强制 FET 输出等于 VSSB、您可以将其设置为-5V。  

    2) 2) 然后5秒后、FETDRV1应设置为-2.8V。
    3.) 然后、10秒后、FETDRV0应设置为-3.7V

    根据是否要使用温度补偿功能、可通过几种方法进行此操作。

    无温度补偿:设置 DAC1M_OVRD = 0x07且 DAC1L_OVRD = 0x0A。 设置 DAC0M_OVRD = 0x04和 DAC0L_OVRD = 0x28。 设置 OVRD_CTL = 0x02。 这将使 DAC 能够输出特定的电压。 然后在5秒后、将 DRVEN1设置为高电平以启用 FETDRV1。 10秒后、将 DRVEN0设置为高电平以启用 FETDRV0。 DAC 输出为静态输出、不受温度变化的影响。

    带有温度补偿:将 DAC0_Basem、DAC0_Basel、DAC1_Basem、DAC1_Basel 设置为值、而不是 ORVD 寄存器。 您需要填充 LUT 系数才能使温度补偿正常工作。 与其他序列类似、您需要手动控制 DRVEN 输入以设置 FET 输出。

    对于 LDMOS、是否确定在输出端需要+5V 电压? 这会将 PA 完全开启、在许多情况下、在启动期间并不理想。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    非常感谢您的意见。 在我们首次开发 RFE 的过程中、我们确实需要您的支持。  

    此外、LMP92066 DRVEN 引脚由 MPSoC (它是一个 SoC + FPGA 组合)微控制器控制。

    我还有几个问题-

    1.) 是否应该分别控制两个 DRVEN 引脚以实现先前告知的偏置序列?

    我们是否可以使用单个连接短接这两个引脚并控制 DRVEN?  

    2.) 对于您问的最后一个问题、根据 PA 制造商(NXP)指示的时序、对于 LDMOS、最初我需要将电压设置为+5V、然后5秒后 FETDRV1应设置为2V。  10秒后、FETDRV0应设置为1.9V。

    非常感谢您的支持、请帮助我们消除所有这些疑虑、因为这对我们非常重要。

    此致、V

    Aishak B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、
    从巴勒斯坦权力机构收到了一些错误的信息。 对于上面的查询2、是在 GaN 上电序列完成后。  FETDRV0的 LDMOS 偏置电压 必须设置为2V、然后在10秒后、 FETDRV1必须设置为1.9V。

    此致、
    Vaishak B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    1.) 为了实现先前告知的偏置序列、是否应该单独控制两个 DRVEN 引脚?
    如果您希望 FETDRV 输出之间保持5秒的间隔、则需要单独控制 DRVEN 引脚。  

    2.) 因此、我们的 PA 控制器旨在在上电时将输出设置为最小电压。 在这种情况下、您将必须实现稍微不同的序列:

    -对于 LDMOS 控制器、 设置 DAC1M_OVRD = 0x0F 且 DAC1L_OVRD = 0xFF。 设置 DAC0M_OVRD = 0x0F 和 DAC0L_OVRD = 0xFF。 设置 OVRD_CTL = 0x02。 这会将 DAC 输出设置为5V。 这样、您还需要将 DRVEN0/1输入设置为高电平、从而将 FETDRV 设置为5V。 这可能是您要做的第一件事。 然后、您应该先对 GaN 进行上电、然后对 LDMOS 进行上电。 对于 LDMOS 电压变化、您只需将 DACxx_OVRD 寄存器设置为新值以关联到所需的 DAC 输出。 2V = 0x0666、1.9V = 0x0614。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、
    感谢您的意见。
    此外、此 IC 的最大功耗是多少?
    在数据表中、他们没有提及任何有关  IC 功率耗散或效率的信息。

    此致、
    Vaishak B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    您可以在数据表中看到一些基本的功耗信息:

    此外、每个 FET 输出都可以处理来自 PA 的额外电流的10mA。 这会添加到 VSSB 或 VDDB 电流中。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、
    我需要知道功率耗散信息。  

    此致、
    Vaishak B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    典型功率耗散为20mW。 此功耗将根据 DAC 输出提供给 PA 的电流量而变化。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、
    感谢您提供的信息。