This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8740H:AVDD 和 IOVDD 的上电和断电序列很重要吗?

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8740H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1384780/dac8740h-does-the-power-up-and-power-down-sequences-for-avdd-and-iovdd-matter

器件型号:DAC8740H

工具与软件:

我们最近已开始在我们的产品中使用 TI DAC8740H HART 调制解调器。 在执行一些基本产品测试时、我们注意到 HART 通信并不总是有效的。 经过更详细的调查、我们发现 DAC8740H HART 调制解调器在下电上电后不工作。


我们将外部振荡器连接到 DAC8740H、AVDD 电源为2.9V、IOVDD 电源为1.8V。在死区情况下、外部晶体振荡器未启动、REG_CAP 引脚显示低电压。 在我们的设计中、我们提供第一个 IOVDD、并且大约在6ms AVDD 导通后。 如果我们反转电源电压顺序、那么我们将无法看到死区情况。


从数据表中、我找不到 AVDD 和 IOVDD 的顺序是否重要? 您的专家对这个问题有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我不知道器件运行(或振荡器)与电源的顺序有任何相关性。 据我所知、我们没有收到任何人的反馈。 通常、我们在确定器件特性时会考虑这一点、并 在"电源建议"中报告任何类似的问题(数据表第10节-第37页)。 在该器件中、数据表中未注明、并且表征也未看到该值。

    如果晶体在启动时存在问题、您在使用什么晶体? 电路板上通常有一些杂散电容、这将改变您通常需要的负载值。 我会尝试减小电容值、从10pF 电容开始、然后再次运行启动测试。 这看起来好像 AVDD 和 IOVDD 的启动一般不会影响这一点、但是这确实值得一试。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    请看下图。  第一个 部分是否好像晶体在启动时出现问题?

    绿色   ->复位
    红色       -> CD
    蓝色      -> RTS
    黄色  -> X1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    感谢您的演示。 Joe 将立即审查并发表评论。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、


    第二个器件似乎没有启动。 振荡器的构造类似于皮尔斯振荡器、其逻辑反向器位于晶体周围、晶体两侧都有容性负载。

    在图中、黄色的底图为 X1、输出应在电压从低到高之间振荡。 在上图中、X1电压好像卡在低电平。 为此、我猜到器件上没有电源。

    我不确定这可能是什么原因造成的。 我猜到电源未连接。 X1处于低电平、我想 X2在高电平。 为了使 HART 运行、器件需要振荡器运行、否则所有 HART 时序都不起作用。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    前面的图片顶部和底部来自同一器件。 这是同一器件的另一张图片。 顶部是一切正常运行的地方、底部是芯片无法正常运行的地方。 检查电源电压是如何施加的。 在故障情况下、Reg CAP 电压未开始上升。 如果在死区状态下移除并重新施加2V9、则芯片开始再次工作。 什么是触发或阻止 Reg Cap 上升? 我们还能做些什么来调试该问题?

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、


    再说一次、在这方面、我没有为您提供很好的答案。 我没有找到内部 LDO 未启动的之前的情况。 但是、如果是 LDO、也许可以在器件  加电时与它连接。

    如果启动时 LDO 负载过大、也许您可以尝试将 REG_CAP 电容从1uF 减小到0.1uF。 由此可知、如果用于注入电容器的初始电流在 LDO 开始之前将其加载。 另一个可能的测试是保持 REG_CAP 电容、并将 AVDD 电容从0.1uF 提高到1uF。 在这种情况下、启动上电速度较慢、而当内部 LDO 启动时、消耗的电荷会较多。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我们进行了以下测试:

    -如果我们将100千欧电阻器放在 REG_CAP (1 uF)电容器旁边,我们无法重现问题。
    -在死区情况下,如果我们用外部电源(1V7)为 REC_CAP 供电,那么芯片开始工作。 一旦外部电压被移除、芯片就返回到死区状态。
    -我们将 REG_CAP 电容从1uF 更改为0.47uF ,我们无法重现问题。

    这是否有助于您了解发生了什么?

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    感谢您提供更多信息。 Joseph 会立即进行查看并提供回复。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、  

    此时、我最猜测的是电容器的初始负载与缺少 AVDD 的另一个内部负载相结合会导致启动问题。 我希望后两个结果(向 REG_CAP 提供外部1.7V 电源、并降低负载的电容)有助于启动、这就是您不看到该问题的原因。 我不希望并联的100kΩ 电阻器来提供帮助。

    似乎降低 REG_CAP 确实有帮助。 我还希望添加一个带有负载电容器的微小串联电阻也会有所帮助。  您可以尝试添加1Ω 串联电阻、或使用钽电容可能会消除此问题。 对于许多陶瓷电容器、ESR (等效串联电阻)可能非常小。  如果没有 AVDD、DAC8740H 中的内部 LDO 在启动时可能会出现问题。  

    Joseph Wu