This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE20408:输出开关和漏极开关控制

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE20408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1409381/afe20408-output-switch-and-drain-switch-control

器件型号:AFE20408

工具与软件:

您好!

客户想在此处询问的一些问题:

对于输出开关功能:

DAC 可由 OUT0和 OUT1控制、但也可以自行控制、这两种控制方法有何不同?

  当我们禁用 OUT0时、DAC0输出是否会发生变化?

钳位电压是多少? 我们如何设置该电压?

当 DAC 短路时、我们的 DAC 输出中是否有 OCP 或电流限制?

关于漏极开关控制、在启动过程中、PAON 将在什么 VSS 电压下工作?

Yishan Chen

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    首先、我将描述此器件上的输出"分组"。  AFE20408具有4个输出组。 每个组由2个 DAC 和1个 OUT 引脚组成。 例如、一个组为 DACA0、OUTA0和 DACA1。

    每个 DAC 由一个电源使能位单独控制。 OUT 引脚是一个可连接到 DAC0、DAC1或 VSS 的开关。 OUT 引脚的状态不影响 DAC 输出。  

    每个 OUT 引脚都可以选择"钳位"或"关断"电压。 钳位电压是您关闭 PA 栅极/漏极所需的电压。 该电压可以来自 VSS (系统中的最高负电压)或 DAC1。 DAC1允许您为关断电压选择更精确的电压。

    一旦您选择要使用的钳位、OUT 引脚就可以在 DAC0和 CLAMP 之间切换。 因此、这将是 DAC0和 DAC1切换、或者 DAC0和 VSS 切换。

    由于 DAC 具有单独的输出引脚、因此在切换 OUT 引脚时 DAC 输出不会改变。 它们可能会在快速开关时略有波动、但不会关断。 此外、过流保护由 DAC 控制。 由于 OUT 引脚通过开关连接到 DAC、因此 OUT 引脚与 DAC OCP 共享。 DAC 具有15mA、30mA、90mA 或120mA 的可选 OCP。

    PAON 引脚在启动时接地。 您必须通过寄存器写入来手动启用该引脚。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!
    Erin