This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7950:施加到 REFP 的电压

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1409397/ads7950-voltage-applied-to-refp

器件型号:ADS7950

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在考虑使用  ADS7950。 当使用2.5V 外部基准时、他们需要考虑如果施加到 REFP 引脚的电压在施加到+VA 引脚的电压之前上升、从而导致施加到 REFP 引脚的电压大于施加到+VA 引脚的电压、那么这是否正常。

您能否告诉我 、如果 REFP 的电压超过+VA 的电压是否可以?

此致、

Taito Takemura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takemura-San、

    对于该器件、无需在上电期间将 REFP 保持在 VA 以下。 实际上、该引脚的输入电阻为100kΩ、因此来自基准电压的电流不会损坏器件。

    此致、
    Joel