This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038-Q1:输入带宽

Guru**** 2802405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1409624/ads7038-q1-input-bandwidth

器件型号:ADS7038-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我们是否为该部件指定3dB 输入带宽? 我们在数据表中没有找到此信息。

谢谢。

Br Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    ADC 的采样带宽为40MHz (典型值)。 数据表中并未直接提及这一点、但可以使用显示150Ω 开关阻抗(仅限 ADC)和12pF 采样电容器的模拟输入图进行计算。 由于 ADC 也有一个多路复用器、因此将有2倍的 R (150Ω+ 150Ω )。