This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:为什么 AFE5818按顺序使用 LNA、VCAT 和 PGA、而不是将功能集成到单级中?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1408616/afe5818-why-does-the-afe5818-use-an-lna-vcat-and-pga-in-sequence-instead-of-integrating-the-functions-into-a-single-stage

器件型号:AFE5818

工具与软件:

嗨团队、

我正在与 AFE5818合作、该器件包括低噪声放大器(LNA)、电压控制衰减器(VCAT)和可编程增益放大器(PGA)。 我很好奇、为什么信号链被设计为先放大(LNA)、然后衰减(VCAT)、最后再次放大(PGA)。 这不会引入额外的噪声吗? 为什么不将所有功能集成到单级中以避免额外的噪声?

谢谢和最好的问候、

Jiahui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选择此架构是为了在功耗和性能之间实现平衡。 通常、初始级是低噪声级、需要消耗大量功率。 要获得很大的增益范围、就很难实现。 由于这种多级架构、因此选择了