This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:它是否与 ADS131E08S 电容器一起工作。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08S, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1408890/ads131e08-will-it-work-with-ads131e08s-capacitors

器件型号:ADS131E08

工具与软件:

ADS131E08是否可以使用已针对 ADS131E08S 进行调整的电容值?

3ms 启动不用于基于应用的 ADS131E08S。  
  ADS131E08

 ADS131E08S

额外问题:基准电压(VREFP)是否可以在两个并联的 ADC 之间连接(将 ADC 配置为选择内部基准)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS131E08S 进行了一些更改、以支持更小的电容器并缩短了启动时间。  ADS131E08需要数据表中指定的电容值更大的电容器才能稳定运行。

    仅当每个 ADC 配置为外部基准时、才能在多个 ADC 之间连接 VREFP。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!  

    此致、  
    WS