This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M05:单相测量

Guru**** 2906580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1407957/amc1306m05-single-phase-measurement

器件型号:AMC1306M05

工具与软件:

尊敬的 TI 社区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:  

    上面的原理图看起来不错、但您似乎不使用器件的满量程输入范围。  您是否需要使用电流检测器件而不是电压检测器件?  其中一个差异是您提到的输入阻抗、而另一个差异是输入电压范围。  电压检测器件具有更高的输入电压范围、这有助于实现一定的抗噪性和精度。

    我认为您不需要 LDO、但如果电源噪声过大、您可以添加一些滤波功能。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saleh Ahmad:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    您可以看看该 LDO: TPS76350DBVR。   

    在您展示的原理图中、AGND 连接正确。  AGND 应连接到分流器上的 AINN、以获得最佳性能并建立输入引脚的共模电压。  在这种情况下、除非将120Ohm 检测电阻移动到电阻分压器的底部(检测电阻连接到 Neutral)、否则不能将 AGND 连接到 Neutral。

    谢谢。