This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:典型特性

Guru**** 2506285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1408816/ads127l11-typical-characteristics

器件型号:ADS127L11

工具与软件:

我想知道数据表中的6.11数字是如何测试的。

"短输入 FFT"的含义是什么

图中的输出(y 轴)是什么?

 从哪个端子(引脚)该量测量为?μ V

该数据代表 ADC 的性能是什么? ENOB 等数据似乎并不直观而通用?

我想得到相关工程师的回答。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junjia、

    此数据是在 ADC 输入短接在一起并连接到1/2 Vs (2.5V)共模电压的情况下获取的。  RUK 封装的引脚1和2短接并相对于 AVSS 连接到2.5V 电压。  AVDD1= DDC2 =5V、AVSS=GND 和 Vref =4.096V。

    y 轴是相对于满量程输入(dBFS)的 dB。  如果 Vref = 4.096V、正弦波的最大均方根电压将为4.096/sqrt (2)=2.896Vrms。  每个频率间隔峰值为-170dB 或更低。  每个频段的最大均方根电压将为2.896V*10^(-170/20)=9.159nVrms。

    提供此数据的主要目的是表明频谱中没有明显的噪声杂散(或音调);由于热噪声、噪声主要是平坦的。   

    ENOB 需要一个接近满量程的正弦输入信号;您可以估计动态范围或有效分辨率、但需要此图表的详细数据。  对于这些测量、最好使用直方图并直接计算总噪声。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    从您的回答:"每个频段的最大均方根电压将是2.896V*10^(-170/20)=9.159nVrms。"  

    这些等效输入噪声是否也在输入端测量? 或者相关的转换是通过输出数字代码值完成的吗?