This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112C04:申请 ADS112C04的驱动程序开发支持

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS112C04, ADS122C04, ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1408755/ads112c04-request-for-driver-development-support-for-ads112c04

器件型号:ADS112C04
主题中讨论的其他器件: ADS122C04ADS1015

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)团队:

我代表我们的团队撰写有关 ADS112C04芯片的文章。 我们目前正在我们的项目中使用此芯片、需要一个兼容的 Linux 内核驱动程序。

根据我们的研究、Linux 内核中似乎没有此芯片的可用驱动程序。 我们准备为这一驱动程序的开发提供资金、并随后开放源代码、以惠及更广泛的社区。

我们希望了解一下德州仪器(TI)是否愿意与我们合作支付此次开发带来的相关费用。 我们相信、这样的合作伙伴关系将是互利共赢的、为我们的项目和 ADS112C04的其他用户提供价值。

我们谨感谢你对这项建议的审议、并欢迎你尽早进一步讨论这一问题。

感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。 我们期待您的答复。

此致、
Sahil Mittal
嵌入式软件开发人员
Nidec SSB 风系统有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sahil:

    小组已获悉这项请求。  

    我们赞赏向我们提供一些发展援助的提议、但遗憾的是、 我们目前无法利用这一提议。

    我们已经发布了 ADS122C04 (此器件的24位版本)的示例 C 代码、点击此处获取: SBAC299支持软件| TI.com

    对于任何想将其转换为 Linux 驱动程序的人来说、这里都是一个不错的起点。

    也许可以调整 ADS1015 Linux 驱动程序: ADS1015SW-Linux 驱动程序或库| TI.com

    遗憾的是、没有太多适用于使用 I2C 的 TI 器件的 Linux 驱动程序代码。  列出的大多数器件都适用于 SPI。 ADS112C04基于寄存器和命令。 除通信协议外、用于 ti-ads124s08.c 的 Linux 驱动程序与操作最为相似。

    https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/iio/adc/ti-ads124s08.c

    此致、

    天使