工具与软件:
您好!
我计划在我的设计中使用 DAC63204进行 LED 亮度控制。 使用的微控制器在3.3V 下工作。 是否可以在3.3V 的 电压下为 DAC63204供电、以避免为 I2C 和 SPI 使用电平转换器?
谢谢你。
此致、
Jeevan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jeevan:
将来,你可以直接在帖子中粘贴你的图片吗? 我们很难访问文件共享站点。
或者是否使用 I2C 并将 A0接地? 如果您使用 SPI、请确保 未组装 R10。
这可以正常工作、但在很多 DAC 范围上会失败。 您只能在~4V 到5V 范围内运行、这仅是范围的20%。

如果您想尝试一下、下面是仿真方案。 e2e.ti.com/.../LEDBiasE2E.TSC
此致!
Katlynne Jones
尊敬的 Jeevan:
如果您查看仿真屏幕截图、会发现 DAC 输出仅对大约3.9V 至5V 的 LED 电流(VDD)产生影响。 是的、这是由于 LED 的正向电压(我在仿真中将其显示为3.3V 电压源)以及 您正在使用的任何 BJT 的基极和集电极二极管压降(我在仿真中使用的仿真中约为600mV)。
增加此范围的唯一方法是使用正向电压较小的 LED 和 B-C 压降较小的 BJT。 或者、您可以 偏置 LED、如该图中所示。 有些人不喜欢使用、因为 LED 在高侧、但您可以使用更多的 DAC 范围。

此致!
Katlynne Jones
尊敬的 Katlynne:
我希望你做得好。
我目前正在设计 DAC 的原理图、希望您具备以下方面的专业知识:
根据我对采用 PNP 晶体管的设计的理解、IBIB 的计算方法是从发射极-基极电压中减去 DAC 的输出电压、然后除以基极电阻((VEB−VDAC)/DAC (V_{EB}- V_{DAC})/ 330Ω(VEB−330Ω 330Ω)/VDAC)。 这是否正确、或者 IBI_BIB 是否依赖于 DAC 的输出电流(运算放大器输出)?
DAC 的逻辑高电压和逻辑低电压分别为1.62V 和0.4V、而控制器的逻辑高电压和逻辑低电压分别为1.7V 和0.825V。 在 DAC 评估板之后、我使用了 I2C 和 SPI 的转换器、因为 DAC 在5V 电压下运行、控制器在3.3V 电压下运行。 需要转换器吗?
谢谢!
此致、
Jeevan
尊敬的 Jeevan:
1.是的, 5mA 会没问题。 该图显示该器件具有高达-5mA 的出色负载调节。 该器件可以做的更多、但您可能会看到8mA - 10mA 周围的输出电压略有下降。 超过10mA 后的降幅更大。 该器件对5.5V VDD 具有60mA 的短路限制、因此在将输出短接至 VDD 或接地时、您可以将其视为最大值。

DAC 只会驱动作为开漏输出引脚的 SDO 引脚。 将该引脚上的上拉电阻器连接到您的3.3V 控制器电源。 SCLK、SYNC 和 SDI 只是 DAC 上的输入引脚、因此它们永远不会驱动5V 输出、否则会损坏控制器。
此致!
Katlynne Jones